发射方:CC1110,天线为板载天线,可编程发射功率为10db时,实测发射功率为6~7db,频偏为:40khz
接收方:CC1101,天线为外置3db增益天线;
频段:433M
参数配置如下:
测试结果:
1、0db的发射功率通讯距离达到80m左右,5db的只有70m左右,10db的也才100米左右;
2、接收灵敏度到-80db就开始出现乱码和丢包,超过-90db就收不到数据包了;
问题:
1、10db的通讯距离才100m,是否太近?
2、0db的发射功率通讯距离比5db的要好,和10db差不多,这是为什么?