背景:现在用TMS37157与MSP430F2274通过SPI通讯,且TMS37157收集射频能量并通过Vbat管脚为MSP430供电,整个电路无电池或外接电源。
问题1、我想实现TMS3705与TMS37157尽可能远的距离通讯,TMS3705与TMS37157的天线该如何配置?规格书里只提到TMS37157的感值推荐2.66mH,TMS3705的感值100--1000uH,我希望了解远距离通讯时的天线参数如何配置?或者向这个哪个研究方向去调试?TMS3705的天线感值是不是越大越好?是否要增加磁芯?
问题2、如果使用两套TMS3705与一套TMS37157通讯,是否可行?通讯时是否有注意事项?
问题3、TMS37157的battery charge,充电时长有什么决定?TMS37157规格书27页battery charge部分第三行说了一句“ The TMS37157 does not answer to a Battery Charge Command”,我认为和上下文连着读不通,是什么意思?
希望每个问题都能得到回复,谢谢!