自己基于CC3100,做了两版硬件板卡,第一版 没问题,但是第二版,有一个很奇怪的问题
首先程序完全没变。
1)在station模式下,手机做的热点,第一版能连到手机,第二版不可以。
2)AP模式,无论是第一版,还是第二版,手机都可以连接到CC3100
第一版和第二版的硬件设计在WI-FI部分的原理图完全一样,PCB部分也完全一致。
不知道TI的工程师们,是否遇到过这种问题?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
自己基于CC3100,做了两版硬件板卡,第一版 没问题,但是第二版,有一个很奇怪的问题
首先程序完全没变。
1)在station模式下,手机做的热点,第一版能连到手机,第二版不可以。
2)AP模式,无论是第一版,还是第二版,手机都可以连接到CC3100
第一版和第二版的硬件设计在WI-FI部分的原理图完全一样,PCB部分也完全一致。
不知道TI的工程师们,是否遇到过这种问题?
我按你的要求测试了一下,测试代码逻辑是
先 connect AP
然后输出 wifi的IP
IP为空,是不是就是不能正确分配IP?
不知道这样测试是否正确
我又测试了一下,发现板子有时能连上热点,但手机开热点时,必须设置为信道1,另外即使连接到热点,也不一定能与我的服务器通信。会不会是硬件的问题。如果是,会是天线的问题么?如果啥为啥做AP 我在房间里都能搜到信号呢
我用Wi-Fi分析仪看了,在板子旁边测的话,信号强度是-40dbm