This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

CC115L 与CC113L 发收

Other Parts Discussed in Thread: CC115L, CC113L

1.CC115L  与CC113L配对  428MHz  中频152K  速率10K  偏移19K  滤波带宽101K

请问CC115L与CC113L可用同样寄存器参数吗?

2.室内通讯距离只需20米之内,但是穿透力必须比较强,请问速率改为250k 是否能提高灵敏度?

3.2节7号电池对CC115L 供电是否需要LDO进行稳压处理?

4.  433M弹簧天线增益需要对天线厂家提供哪些参数?

5.现在室内6米距离,只是第一次通讯率低,5秒内重复发送发现第二次通行率很高,请问怎么增加第一次通讯率。

  • 关于寄存器的配置建议您使用SmartRF™ Studio配置

    降低数据率确实能使得灵敏度提升一些,但是修改的时候 Deviation, Rx BW 也要做相应的改小。

  • 1. 115L和113L主要参数要设置一致,通过smartRF Studio来设置,一个是单发一个是单收,寄存器不同

    2. 速率越高,灵敏度越低,室内20米,20米算非常差的距离了,穿透力要求多强?

    3. 115L对供电要求是1.8-3.6V,电池电压下降,发射距离会有影响。LDO工作有压差,加LDO的弊端是当电池电压下降,LDO可能不输出,也就是115L不工作

    4. 一般天线厂家都可以提供天线测试报告

    5. 第一次通信不成功怀疑接收端是不是还没有准备好Rx,错过了,而第二次可以正常收到,说明软硬件是正常的,可以跑