楼主大规模使用CC1310后发现CC1310存在一个致命的问题。问题如下:
CC1310的JTAG接口中的TCK接口受到干扰时,CC1310极易进入HIB模式,此时,芯片必须通过PIN-RESET和掉电才能恢复正常。并且TI官方并没有提供方法屏蔽HIB模式。
用户手册提供的接上拉电阻的方法并不能完全避免干扰,因此在使用过程中,每当CC1310进行软件复位时都有一定概率进入HIB模式,导致芯片无法正常工作。
建议TI官方提供方法,能够在一定条件下屏蔽掉HIB模式,否则外场使用中可靠性极差。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
楼主大规模使用CC1310后发现CC1310存在一个致命的问题。问题如下:
CC1310的JTAG接口中的TCK接口受到干扰时,CC1310极易进入HIB模式,此时,芯片必须通过PIN-RESET和掉电才能恢复正常。并且TI官方并没有提供方法屏蔽HIB模式。
用户手册提供的接上拉电阻的方法并不能完全避免干扰,因此在使用过程中,每当CC1310进行软件复位时都有一定概率进入HIB模式,导致芯片无法正常工作。
建议TI官方提供方法,能够在一定条件下屏蔽掉HIB模式,否则外场使用中可靠性极差。
我做了两个处理,一个是的TCK走线尽可能短,另一个是在TCK靠近芯片端接了一个上拉电阻。暂时还没发现新板子被干扰的情况。但这个问题坑了我将近20k的设备,TI也不出个软件解决方案,实在太坑了。
我没试过你这个方法,也没在SFP上找到这个模式,能上图说一下怎么选这个模式吗?我试试~~