Other Parts Discussed in Thread: CC1310, CC1021, CC1000, CC1050, CC1020, CC1070, CC1010, CC2400, CC2420, CC1100, CC1101, CC1150, CC1100E, CC113L, CC110L, CC115L, CC1175, CC1125, CC1120, CC1121, CC1201, CC1200, CC1110-CC1111, CC1350, CC1312R, CC1352R, CC1352P, CC2500, CC2550, CC2511, CC2510, CC2431, CC2430, CC2520, CC2530, CC2531, CC2533, CC2538, CC2541, CC2540, CC2543, CC2545, CC2544, CC2650, CC2640, CC2640R2F, CC2620, CC2630, CC2652R, CC2642R, CC1190
您好,由于需要测试天线各种参数,需要编写一个持续发包的程序,我在TI例程里面打开了rfPacketTx_CC1310_LAUNCHXL_nortos_ccs这个例程,然后发现#define PACKET_INTERVAL (uint32_t)(4000000*0.01f) /* Set packet interval to 10ms */ 这个参数是修改时间的, 赋值的是 struct __RFC_STRUCT rfc_CMD_PROP_TX_s 这个结构体的 startTime 这个成员,里面的其他成员变量没看看懂,请问 如果我想连续不断发送数据包的话 ,需要怎么修改呢? 非常感谢