Hi,
我们客户在使用CC113L做设计,需要915MHz,参考了CC113LEM 868/915MHz 参考设计。
www.ti.com.cn/.../cc113lem-868-915-rd
文档里提到,更改2个分立组件值,就可以与915MHz相匹配,请问更改哪两个元件?改为何值?
紧凑小巧的 PCB 螺旋天线可适用于在紧凑面积下需要高天线效率的各种应用。868MHz PCB 螺旋天线的封装仅为 19mm x 12mm (L x W),效率约为 70%。只需更改 2 个分立组件值,此天线即可与 915MHz 相匹配。
谢谢!
Walsh