This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

有关CC2530射频芯片的技术问题

Other Parts Discussed in Thread: CC2530

TI技术工程师:
    您好,直入主题,我现在碰到一个问题,想请教您。
    现在做的项目是:无线射频(2.4G)CC2530的射频子板,现在投的PCB样机,并找专业人员手工焊接。
    原理图和PCB版图基本上是按照德州仪器官方提供的,其中略作修改(改变了32.768K晶振的位置,加了mini-USB),其他器件均未作修改。
    外围元器件BOM是安装TI官方提供的BOM购买,其中32M晶振不完全是按上面型号购买的,但是现在用的晶振的参数和官方提供的是一样的,只是厂家不一样。
    核心芯片CC2530在深圳华强北市场购买,单价11元左右。芯片的购买渠道不是TI官方提供的正规代理。
 
现在的现象是:
   现在做了一块CC2530的射频子板,做了五块样品,测试情况不理想,有1块可以正常烧写程序,采集温湿度数据都正常,传输距离也还行,在公司内测试,放在公司最远处的角落,通信正常,但是其余四块均无法烧写。但是可以成功烧写的那一片再重新烧写却怎么也不下载不了程序,十分奇怪,我们一度怀疑CC2530片子是OTP的,只能一次擦除,可是看了看CC2530应该没有OTP的。
 
请教TI有没有碰到类似问题,以及有什么解决办法? 
  • 首先要打一下屁股,没有从正规渠道购买的芯片是不能得到TI的官方质量保证的。其实技术支持也是没有的。。。。

    CC2530没有OTP的。 建议先查查晶振,互相换换看看会不会有变化。

    不能除重复烧录的那块先擦除再试试吧。