This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

使用CC8530+CC2590的配套方案中,天线可以更换其它的天线吗?有什么影响?

Other Parts Discussed in Thread: CC2590, CC8530

你好:

        我司在设计一款带无线的产品,使用到你司的CC8530+CC2590的2.4G音频配套方案,但是由于板子尺寸的关系,现在需要更改天线的尺寸,之前做了一个版本使用其它的尺寸天线,芯片到天线之间的电阻电容参数没有改变,发现连接的距离和信号连接很差,(选择的天线是2.4G频段上面使用的)。请问这个天线尺寸的选择和其天线的匹配参数需要改变吗?你司有天线距离参数的调试机构可供技术支持吗?有,可否给其联系方式?

  • 最好是100% copyTI的参考设计,这样保证RF性能,如果做改动的话,天线的匹配参数也需要改变,需要用仪器测试相关参数并比对指标
  • Shijun,
    您说到重点了,天线和你的结构,空间参数相关的。不光是电路和天线之间的匹配。
    对于高要求来说,找一个靠谱的天线设计厂家比较重要,TI并没有官方推荐合作伙伴。你可以找一些 公众号/群 关注一下,天线厂家有很多在里面活动的。

    对于一般要求,如楼上说的,复制粘贴TI 的指导,大概率可以哦。

    BR.AZ