最近做了个2530+2591的板子,用的SensorDemo的例程,我根据教程,该改的和添加的文件都改了,在hal_board_cfg.h中把//原代码 #define xHAL_PA_LNA改为 #define HAL_PA_LNA。mac_rffrontend.c文件也添加到MAC目录下,还是不行啊,请TI专家指导。谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
对于之前的问题,-100dBm的信号太小了,接收端不能解调出来数据包(低于接收机的灵敏度了), 你发送端发射出来信号有多大?能用频谱仪看一下吗? 如果是发射出来的信号太小,就需要先调整发射端的电路。如果发射出来的信号在期望值,那么就是接收机的问题了。
对于新问题你选择合适的信道后还会有valid values for frequency吗?
好的,谢谢你的回答。因为网络问题图片和附件都上传不了,打开device control panel后频率选择方框是黄色的,提示the frequency should be within th following range 2394-2507MHZ。对于2530来说,每个5M一个信道,所以不是信道的问题。
另外,关于RSSI显示的dbm就是代表信号的强度,但是如何转换为mw呢,因为我看到RSSI是有最大值的80(应该是),而且不知道RSSI offset 70不知道是什么作用
RSSI 可以代表信号的强度,mW转换成dBm的公式是dBm=10log(xx mW/1mW). RSSI offset是一个偏移的量,具体可以看一下datasheet.
最大值80是你看手册上写的,还是接收端收到的值, 80 or -80
你选择的频率在要求的频率范围之内吗? 还真没碰到过类似的问题。你再仔细检查一下吧
你可以看一下,CC2430和CC2430+CC2591给出的天线,不光长度不同,到地之间的距离也是不同的,所以你只要参考一个就好了。如果完全参考一个应该能正常工作在2.4GHz
RSSI 应该和距离有个大体的对应关系,因为没有具体测过,不能给你准确的数据。如果希望评估自己的板子的好坏,你们一定有TI的评估板吧,可以拿TI的两块参考板子进行通讯,实验一下。然后对比一下。