您好,请问我测试无线产品的距离,产品摆放距离地面的高度大约多少合适?RSSI和距离是否有线性关系?谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
用aplGetRxRSSI()函数,公式不少论文里有,不同环境损耗不同 Loss="32".44+1Onlgd+1Onlgf--------------(1) d为接收端与发射端的距离(km);f为无线电传播 的频率(MHz);n为路径衰减因子,一般取2~5。 PL(d)=PL。+lOnlg(d/d0)+ Xs------------(2)(这是室内损耗的) 式中:PL(d)为经过距离d后的路径损耗(dBm);d0为参考距离,通常取值1m; Xs是平均值为0的高斯分布随机变数,其标准差一般为4~1O。PL(d0)是经过参考距离d0 后的路径损耗。 由式(1)和式(2)可以得到接收端的信号强度,由式(3)给出: P(d)=Pt一PL(d) 式中:Pt为发射功率加上天线增益;Pt为发射信号功率(dBm)。PL(d)为路径损耗;P(d)为接收信号强度(dBm),也可表示成RSSI(d). 基于这样的原理,IEEE802.15.4给出了简化的信道 模型,给出: RSSI(d)=Pt-40.2-10*2*lgd------------(d<=8m); RSSI(d)=Pt-58.5-10*3.3*lgd----------(d>8m);