This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

天线贴地使用有什么办法提高信号强度



由于项目需要天线贴地使用,信号强度不佳。怀疑是地面吸收影响了信号强度。有没有专家有思路解决?

  • 可通过增大天线面积改善,不过面积跟信号不是线性关系,超过范围,此法无用

  • 天线靠近地使用后,地上会产生感应电流(而不是地面吸收的问题)。天线的Schematic模型已变化,频率特性会相应改变, 需要重新设计天线。或者在地平面用特殊的结构。这些都可以通过HFSS仿真来实现。请问该项目是有客户需要量产的项目吗?建议对天线部分定制设计。比较妥协的办法是调一调天线的匹配电路。另外问一下使用的是那种天线?贴地使用具体是怎么的情形?最好有原理图和版图的截图。

  • PCB天线,弹簧天线还有棒状天线都试过了,不太理想。贴地是因为我们的设备需要像埋在地表使用,把天线露出来接受控制信号,WIFI模块也是买的。无线这块我们比较业余,确实不懂。您是否可以根据我们的这种情况提供一些比较现实的解决问题的方法或者途径?

  • 比较现实的方法就是找专业的天线解决方案提供商定制天线。需要仿真设计,定制Radiation Pattern(辐射膜瓣)。要得到优化的射频性能,还是有相当的工作量,没有捷径可以走。由于天线贴地,地面会产生镜像电流和微波反射,情况就比较复杂了。这个不是简单的选择哪一种天线的问题。

  • 还有一个问题请教您:项目上本来期望使用AP连接电脑做控制端,每个设备上使用无线网卡或者WIFI模块做接收,就是点对多点的组网方式。

    1)控制端发出信号来同步各个设备,但是效果并不理想。是不是因为WIFI协议不适合做同步?请教您不适合在哪?什么方式做这种同步比较合适?

    2)还有一个,在实验中发现这种组网方式,在回收设备数据的时候会由于某一个设备的速度慢而影响其他设备的速度都变慢。这个是什么原因?怎么解决?