This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

CC1310中的NV_Flash,可以供开发使用的itemID

Other Parts Discussed in Thread: CC1310

最近在collector端想要实现白名单的功能,根据预先设置的mac可以屏蔽sensor的加入。目前我使用了一个二维数组,基本实现了这个要求。但是我想把mac信息放入NV中,昨天跟了一下代码,发现有些问题不知道怎么解决。

1.在使用 pfn->readItem    = &NVOCOP_readItem;读NV寄存器,其中NVOCOP_readItem( NVINTF_itemID_t nv_id, uint16 offset, uint16 len, void *pBuf );pfn->writeItem   = &NVOCOP_writeItem;写nv寄存器,其中NVOCOP_writeItem( NVINTF_itemID_t nv_id, uint16 len, void *pBuf );这里面有个NVINTF_itemID_t nv_id,参照updateDeviceListItem()和Csf_getNetworkInformation这个两个函数,发现其中的id有些不同

id.systemID = NVINTF_SYSID_APP;
id.itemID = CSF_NV_NETWORK_INFO_ID;              ----------------->          这几个都有对应的ID号。
id.subID = 0;

对于这些ID号,是专门对某种数据存储的识别号吗?

2.如果我只想在NV中存,取mac地址,不存其他的信息,要怎么定义这个id号。

3.在sensor入网的时候,会将相关信息写入NV中,其中包括mac,这会与自己存的mac冲突吗?

对于这个内存的操作不是很熟悉,看了Ti 15.4-stack中的资料也没有详细说明,就说了几个函数。请大神们赐教!