HELLO,
配置:845M \2fsk\500kbps、
板卡A: 使用stm32f427连接cc1201发送数据,
板卡B: 使用stm32f427连接cc1201接收数据,
过程:
板卡A和B之间通过射频线连接,衰减30dbm;
板卡A发送10000包数据,每包数据127byte, 包都是采用GPIO中断的形式间隔发送,累计时间30s,传输速度300Kbps;
板卡B通过GPIO中断可以获取10000次中断,但是通过SPI读取数据的时候,就会出现很多误码,就是SPI读取很慢。
请教一下,这种使用有什么问题么? 这个传输速度300Kbps也不高啊。