我试验测量发现,不论我发什么数据,如果数字的长度是一样的,那么波形形状是一样的,长度不同时,发现波形的形状类似,但波形的长度会随着时间的增加而变长。。我很想知道我采用什么手段可以从波形中知道我发的是什么?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
谢谢TY的关注!
图片01是发送100个0时,在CC2430天线端口测量到的电压波形。
图片02是发送50个0时,在CC2430天线端测量到的电压波形
图03是发送10个0时,在天线端口测量得到的电压波形
从以上三幅图可以看出波形的形状大致一致(有放大观察,视觉上无差别),仅仅只是波形的长度有变化。
我的问题是假如我发送的是一样的数字码,比如说0,它的输出应该是半个周期正弦波(参考使用手册),那怎么也不会出现像图片中的指数波形吧?所以我就想知道这个是怎么转换的,还是因为使用SmartRF Studio 7的缘故?
我的工作是测量CC2430在瞬态冲击下是否会造成误码,想研究下该情况下波形与正常情况下波形的区别,不知道我的思路是不是处理这类问题的正确思路,如果不正确,还请多多指教。。谢谢!