本人使用cc2540与iphone进行通信。cc2540和iphone上烧写的是
processors.wiki.ti.com/.../File:IPhoneFileTransfer.zip
下面的代码。。根据上面的描述说发送速率能够达到1.5K/s 而我测试发现远远达不到1.5K/s,用XCODE调试发现iphone这边接收数据,接收2-3组数据(这些数据时间间隔为1-2ms)后就会隔100ms左右时间才能继续收到数据然后又接收2-3组数据又隔100ms。
是哪里没设置对么。。。。希望各位给点意见。。。谢谢