关于CC1120的AGC_GAIN_ADJUST 寄存器,我们在SWRU295E 《CC112X/CC1175 Low-Power High Performance Sub-1 GHz RF Transceivers/Transmitter User’s Guide》文档中的第79页中,找到了寄存器说明如下。
我们又阅读了AGC_REF 的说明如下,我们当前的通信配置与200KHz的一致。
然后我们又从第37页中找到了一下关于RSSI Offset的说明。
现在有如下疑问:
1. 我们设计的根据37页提供的例子实测得RSSI Offset为-97,那么我们到底是往AGC_GAIN_ADJUST寄存器中写入AGC_REF中的建议值-102,还是写入我们实测的值-97?
2. 我们把当前的通信配置导入SmartRF Studio中然后导出的寄存器的配置(AGC_GAIN_ADJUST=-97),AGC_REF的值应该为0x3C,与说明书中建议的0x31不一致,如果采用AGC_GAIN_ADJUST=-97,那么根据公式算出来的值应该是0x2C,这几个值我们应该采用哪个?
3. AGC_GAIN_ADJUST这个寄存器的设置会对通信性能产生影响吗?还是仅仅影响从RSSI寄存器中读出的值?
希望能得到贵司技术人员的答复,非常感谢!