This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

CC254X的几个问题(地址+无按钮设计)



请教几个问题:

  1. 是不是每个CC254X都有自己的全球唯一的地址?
  2. 这个地址可以被使用者更改吗?还是写死了不能更改的?
  3. CC254X的产品可以设计成为“无按钮”的吗?看SensorTag中有个按钮,是用来做Boardcast的。有什么办法能够省略掉这个机械按钮,而又没有功能损失呢?

  • 1. 是的, 每个都有全球唯一的地址.

    2. 可以, 通过smartRF flash programmer可以修改, 改成secondary的地址, 存放在flash里面.

    3. 可以做成无按钮. 你可以做成一上电就开始广播, 并且一断开连接就广播. 为了省电, 你可以先用高频率的广播一段时间(短时间间隔), 然后再降低到低频率的广播(长时间间隔).