This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

CC1125: 高数据速率时的误码问题

Part Number: CC1125


  你好,我想请教一下cc1125在高速率时的配置问题,现在在测试一款市场上量产的CC1125模块, 在我们公司内部测试时发现速率增加后变得非常不稳定。

1. 当采用smartRF  studio 默认的配置:  434M   1.2kbps  或  9.6 kbps  时接收数据基本正确,  但50kbps 和 200kbps  时误码率会非常严重。

2. 自己配置参数: 其他默认配置不变的情况下,在20kbps 时 自己调整 dev 和 BW , 接收数据也基本不会出错, 但是如果大于20kbps  比如改为30kbps  或 40kbps, 这时无论怎么调整参数, 错误还是很明显。

20kbps时的配置如下:  频率: 434M    速率:  20kbps   调制方式:2-fsk   deviation:20kbps   filter BW: 60kbps     通信方式:FIFO Mode/Normal Mode        PA: 1dbm    距离: 室内10米

所以我想请教一下几个问题:

1.  在通信距离不远的情况下, 为什么默认配置接收错误会这么严重

2.  数据速率改变时应该还要同时修改哪些配置或寄存器, 或者可以给出建议的配置  比如 30kbps 40kbps 

3.   FS Calibration  ,AGC , preamble 和  sync  这几个参数对于高速率传输的稳定性有怎样的影响

希望能得到TI工程师的答复,谢谢!!

  • 1.你使用的是TI的评估板还是自己设计的板子,误码率和射频设计有很大关系,将输出功率改大一些测试看看

    2.用smartRF  studio7配置号参数导出就可以了

    3.FS Calibration  :

    The internal on-chip FS characteristics will vary with temperature and supply voltage changes as well
    as the desired operating frequency. In order to ensure reliable operation, CC112X includes frequency
    synthesizer self-calibration circuitry. This calibration should be done regularly, and must be performed
    after turning on power and before using a new radio frequency.

    AGC是保持信号稳定的,后面两个是前导码和同步字

    这些参数不需要用户设定,使用smartRF  studio7中的已有配置模式,会自动配置好

    传输距离测试参考https://www.ti.com.cn/cn/lit/an/swra603/swra603.pdf

  • 1.CC1125射频部分的核心板是购买的成熟模块, MCU控制部分底板是自己设计的。   smartRF  studio7 推荐配置 434M  50kbps ,即使功率15dbm 还是错误率很高,而如果用1.2kbps, -11dbm 时也是正常的。  另外我现在用的是弹簧天线,天线对信号质量的影响大吗?

  • 天线对传输影响还是比较大的,购买的模块应该会有测试数据,你问下模块厂商高数据率的传输范围以及误码率

  • 你好, 我最近测试了另一款频率169M的模块,用smart studio推荐配置, 发现9.6kbps误码比434M的模块高很多。 我有个疑问,cc1125在169频段,相对于434或868频段来说,高速速率时的性能是不是要差很多?  因为,第一点数据手册上169频段时的测试速率最高只有9.6kbps,第二点smart studio 169M的推荐配置最高也只有9.6kbps。

  • cc1125在169频段,相对于434或868频段来说,高速速率时的性能是不是要差很多?

    是的,一般频段越高所能达到的数据吞吐量越大,低频段有助于远距离传输

    估算距离的范围的工具,你可以看一下https://www.ti.com.cn/tool/cn/RF-RANGE-ESTIMATOR

  • 那样的话是不是169M就不能用高速率了,比如20kbps?    计算工具结果169M 1dbm  50kbps  有障碍物的条件下也有50米以上, 可是实际10米都会有问题 ,比434M差了很多  

  • 是的,169M用的比较少,一般不用于速率传输