HI,
我使用的是2.40的SDK IAR编译的 我在rfWsnNodeExtFlashOadClient 工程里面 预编译添加了CCFG_FORCE_VDDR_HH=1 但是输出的功率只有12.5dbm,配置文件我已经通过smartrf studio 改过了 输出功率改成了14dbm,添加ccfg.c文件之后 输出功率可以达到14dbm 但生成的hex 文件转不了bin,请问这个情况我该怎么修改才能达到14dbm。
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
HI,
我使用的是2.40的SDK IAR编译的 我在rfWsnNodeExtFlashOadClient 工程里面 预编译添加了CCFG_FORCE_VDDR_HH=1 但是输出的功率只有12.5dbm,配置文件我已经通过smartrf studio 改过了 输出功率改成了14dbm,添加ccfg.c文件之后 输出功率可以达到14dbm 但生成的hex 文件转不了bin,请问这个情况我该怎么修改才能达到14dbm。
谢谢
rfWsnNodeExtFlashOadClient里面没有ccfg.c,我把ccfg.c加进去之后这样改可以调整到14dbm ,但是最后转换成.bin文件时候提示Fatal Error: -- Non Production/NP image cannot have data in reserved pages. Exiting.
ccfg在C:\ti\simplelink_cc13x0_sdk_4_20_00_05\source\ti\devices\cc13x0\startup_files中,复制ccfg到工程当中,然后修改
转成bin文件是按照readme文件中的步骤操作的吗,按照步骤操作应该不会有问题
转bin文件 我们用的一直都是好的,按照文档中操作的,不复制ccfg就是好的,复制过来就报错
这个例程不包含ccfg.c,改了 也编译不进去,我直接在工程里边定义的这个就可以了 预编译编译不进去