我们这CC3000模块能够使用Http/Https协议进行通信吗?通信的数据格式可以用json格式? 如果可以的话,需不需要跑系统?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我们这CC3000模块能够使用Http/Https协议进行通信吗?通信的数据格式可以用json格式? 如果可以的话,需不需要跑系统?
CC3000已经支持了TCP/IP协议栈。
用户可以在此基础上构造自己的HTTP request/response,里面的data要使用json格式的话,直接按照此格式构造数据跟指定http header中是application/json就行了。
谢谢你的解答,那具体要怎么实现呢?刚接触不久,应用不是很懂。或者有没demo可以参考。
Http的header与body都是字符串格式的,也就是ascii码,将其作为TCP的payload发出即可,至于TCP发送与接收的用法符合标准BSD Socket的格式,网上搜索一下就有了。
建议先在电脑上写tcp发送HTTP命令的程序,测试成功后再移到CC3000上,http的格式可以搜索获得,如
http://www.cnblogs.com/li0803/archive/2008/11/03/1324746.html
也可以通过wireshark抓包进行获取。