dear sir:
可否介绍一下如何在BLE模组中实现特定的AT命令流程?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Hi,
这个你只要定义好一定的规范, CPU跟CC2540统一一下, 然后用UART传送, 再解析就行.
可以是很简单的命令, AT开头, 比如说
"AT+CN: new_name" 表示改新名字, CC2540收到后调用GGS_SetParameter( GGS_DEVICE_NAME_ATT, sizeof ()修改名字
"AT+CB: 115200" 表示修改波特率. CC2540收到后调用HalUARTOpen()设置波特率.
这都没有具体规定的, 请自由发挥.