This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

CC1101: cc1101 433M 模块无法通讯

Part Number: CC1101

您好,我最近画了一块1101的板子,测试的时候发现spi通讯正常,读版本号可以读到0x14,所以我判断spi应该是没问题的。但是我测试通讯的时候发现模块间并不能通讯。

我画的是4层板,层叠顺序为:

1.信号层  ->  2.GND  ->  3.VCC  ->   4.信号层

其中VCC为2.8V,也就是1101的供电为2.8V。

cc1101部分的原理图如下:

PCB上的布局如下

pcb看起来有点混乱,我解释一下。左上角10个0402的贴片就是RF部分的电容电感。走线宽度都是10mil。

想问一下布局不恰当是否会导致无法正常接收发送?我现在是无法接收到信息,我怀疑是布局不恰当导致的模块根本就无法发出信号,因为我两个模块放在一起也无法接收到信息。

我在之前也参照你们的参考PCB画过板子,那块是可以正常接收发送使用的,我用可以使用的模块给这个模块发数据,也是无法接收到数据。

如果是布局问题,那我就得重新画板,但由于没有经验,无法判断是否是布局这方面的问题,从天线输入处(NETC4_1)连接到电容之间的这段导线我也没有做阻抗匹配。

希望您这边能帮我看一下确认下问题所在。感谢!