Other Parts Discussed in Thread: CC1310
通过24引脚捕获下降沿,但是通过官方的sdk例程修改可以,用自己工程不行,查看寄存器对比两者程序没有什么差别,我看输入电平是有变化的,但是没有产生event,配置都看过没有问题,是不是还有其他地方需要配置?全局中断?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
通过24引脚捕获下降沿,但是通过官方的sdk例程修改可以,用自己工程不行,查看寄存器对比两者程序没有什么差别,我看输入电平是有变化的,但是没有产生event,配置都看过没有问题,是不是还有其他地方需要配置?全局中断?
通过官方的sdk例程修改可以
请问测试的是哪个例程?能否给出路径?
用自己工程不行,查看寄存器对比两者程序没有什么差别,我看输入电平是有变化的,但是没有产生event
能否给出详细配置代码或工程?
1、路径如下:ti\simplelink_cc13x0_sdk_4_20_00_05\examples\nortos\CC1310_LAUNCHXL\drivers\gpiointerrupt
2、可以提供,麻烦提供一下邮箱,我内邮发送给你帮忙分析一下
您可以在论坛内直接私信的,点击我的头像,而后在我的个人页面内将鼠标放在我的头像上,应该就会出现私信的提示
GPIO_CallbackFxn gpioCallbackFunctions[] = {
NULL, /* Button 0 */
NULL, /* Button 1 */
NULL, /* CC1310_LAUNCHXL_SPI_MASTER_READY */
NULL, /* CC1310_LAUNCHXL_SPI_SLAVE_READY */
};
最终还是发现这里的数组大小埋雷了,gpio排序超过数组大小就无法注册回调函数
最终还是发现这里的数组大小埋雷了,gpio排序超过数组大小就无法注册回调函数
正在看您的工程....很高兴您能解决问题