Other Parts Discussed in Thread: CC1310
发送例程:C:\ti\simplelink_cc13x0_sdk_4_20_00_05\examples\nortos\CC1310_LAUNCHXL\easylink\rfEasyLinkListenBeforeTalk
接收例程:C:\ti\simplelink_cc13x0_sdk_4_20_00_05\examples\nortos\CC1310_LAUNCHXL\easylink\rfEasyLinkRx
首先例程原本可以通过发送端不停给接收端发送数据,测试OK;然后通过smart studio去修改rf参数覆盖smartrf_settings.c和h文件,使用50Kbps,2-GFSK,25kHz deviation生成的c和h文件覆盖两个工程的源文件,编译运行正常;但是使用625bps,Legacy Long Range(......)生成参数文件(见附件c文件)覆盖两个工程文件,编译运行不正常。
两块开发板通过smart studio直接packet TX和packet RX,可以正常发送接收;
一块板子运行发送程序,一块板子通过smart studio控制packet RX,没有收到任何数据;
反之,一块板子通过smart studio控制packet TX,接收的板子也没反应。
问题就是625bps生成的rf参数为什么不行,例程无法正常发送接收,是否有其他参数需要修改?
smartrf_settings.ziprfEasyLinkListenBeforeTalk_CC1310_LAUNCHXL_nortos_ccs.ziprfEasyLinkRx_CC1310_LAUNCHXL_nortos_ccs.zip