TI工程师你好,我想请教一下多个cc1125同时通信的问题。 我们用购买的1125模块和自己做的底板,室内测试,有6个频率不同的1125模块同时在发射,接收有两种方式:
1) 每个接收底板只有一个1125模块, 每个底板(天线)靠近, 6个底板同时接收数据都是是正常的。因为每个模块频率间隔足够大,所以不存在邻道干扰。
2)6个1125模块在同一块底板上,同时接收的时候,其中一部分模块的信号的强度比单独接收时要差得多,甚至会数据一直出错,除非将每个天线的距离增大至15cm以上,否则就一定会出现天线之间的相互干扰,就算模块加了屏蔽罩也一样,天线也换过几种了问题依旧。
所以我想请教一下你们这种多个模块同时接收的方案会不会有什么问题? 为什么天线只接收也会互相干扰? 多个模块在一块PCB上时需不需要做特殊处理?