Other Parts Discussed in Thread: CC1352R, UNIFLASH
您好:
我是最近才開始自學CC1352R,因為想做一些實驗,所以我有從TI 官網上訂購了LPSTK-CC1352R 跟 XDS110 燒錄器
但碰到了一些困難,因此想在此詢問一下各位專家的意見
1. 我有正常安裝了CCS11 也有正常的使用XDS110進行燒錄,目前有做了一些燒錄範例的演練,像是PWMLED的實驗,但我再燒錄完畢之後,我想要恢復成原廠的範例,我有看到說明資料有提到是使用了Multi-Sensor這個範例程式,我也成功編譯並且Load到了板子,但是卻出現了手機連結之後,OAD無法正常開啟、溫溼度無法擷取,光度無法讀取等現象,但是MEMS的資料再移動板子的時候是有正常出現的,其他的像是LED控制、開關之類的都是可以正常運行的,想問一下無法正常讀取到光度與溫濕度是哪個地方可能有發生問題呢?
2. 另外也有發現像是再燒錄PWMLED後,斷電再開啟板子會重新執行PWMLED的程式,但是我進行Multi-Sensor程式的燒錄,斷電後卻無法執行,需要重新再用XDS110再次燒錄才可以使用,請問這又是甚麼問題呢?
3. 我有安裝 simplelink_cc13x2_26x2_sdk_5_20_00_52,也有從中找到CC1352R_LaunchPad的範例程式,但很多範例程式我並沒有找到對應的說明文件,這點讓我頗為苦惱的,因為以前我在許久以前寫2812的程式時,一些範例程式都會有直接將說明寫在上面,但我現在找到的範例都沒有這些資料,因此想要請問一下是否有範例程式對應的文件資料可以瀏覽的呢?
4. 我已經很久沒有寫程式了,但是基本的觀念其實都還有,我想要透過自學的方式學習LPSTK-CC1352R 這塊板子,請問有沒有針對這塊板子的教學資料或影片可以瀏覽的呢?
先前因為工作與經濟上的壓力不得不放棄自己想做的事情
現在終於可以重新開始,雖然已經過了15年了,但我還是希望可以把我想做的事情完成
以上問題,懇請各位專家協助
謝謝大家