Part Number: CC1101EM868-915_REFDES
系统描述:
发送端:将MCU1串口TXD端连接到CC1101的GDO0,通过TXD发送数据进行868MHz信号传输
接收端:将MCU2串口RXD端连接到CC1101的GDO2,通过RXD接收CC1101解析的868MHz数据
问题描述:
当发送端未开启时(周围也没有相关设备),接收端GDO2会一直接收到莫名其妙的数据,按照数据手册说明应该会保持0(1),我设置的IOCFG2 = 0x0D,理论上应当保持0。
当发送端开机后(TXD默认低电平),接收端GDO2会会低电平,不会产生莫名其妙的数据。
下一步准备将IOCFG2 = 0x1D,测试一下发送端开机后是不是一直在发送数据
想咨询一下是设置问题?还是硬件本身的问题?或者有什么解决办法?
I