问下CC1310 433M距离不好,做出的成品和买的模块比较,使用同样的天线。在办公区域20米左右时出现错包,也没有模块的距离远。已经调试了几版pcb,效果没有明显改善,晶振和所有元件都是按LAUNCHXL-CC1310的参数一致,问下改如何调整?
感觉是RF部分参数匹配的问题,如何调整,pcb板应该没有问题了吧,调整几次效果都不大。
用的是433M的参数
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
问下CC1310 433M距离不好,做出的成品和买的模块比较,使用同样的天线。在办公区域20米左右时出现错包,也没有模块的距离远。已经调试了几版pcb,效果没有明显改善,晶振和所有元件都是按LAUNCHXL-CC1310的参数一致,问下改如何调整?
感觉是RF部分参数匹配的问题,如何调整,pcb板应该没有问题了吧,调整几次效果都不大。
用的是433M的参数
您好我们已收到您的问题并升级到英文论坛,温馨提示您由于圣诞及新年假期,英文论坛的回复将稍慢。敬请谅解!
您好,通过您提供的原理图截图不太好看出来实际使用的组件值,看起来像是既使用了 433 MHz 有效值,也使用了 868 MHz 有效值。
LAUNCHXL-CC1310 是一款针对 868MHz 的设计。 对于 433MHz 来说需要使用针对 433MHz 的参考设计。
请您先从目前正在进行的测量开始逐一检查电路板的性能。
请注意:电路板很小,也就是说等于一个小接地平面。 单极的效率取决于接地平面尺寸,同时天线必须进行调整。
谢谢回复,我知道LAUNCHXL-CC1310 是针对 868MHz 的设计,所以也参考了针对433M设计资料的参数(电路相同,只是参数不同)。测试电路RF部分使用了如原理图上注明的433M部分的参数,都是参考设计上的未做修改。
现在测量效果和参考模块基本差不多,大概办公室区域内28m可以正常通讯。实际电路板是很小,只能用弹簧天线。请问还可以怎样优化,RF参数是否要调整?
您好,请问您方便提供下您参考的参考模块吗?
测量效果和参考模块基本差不多,
从您提供的图片来看,可能是天线的问题,会限制性能。
对于您使用的频率来说,电路板的接地平面太小,然后就会导致以下问题出现:
效率低,以及匹配不精确的问题,据工程师的经验来看,这一块板子的匹配很大程度上依赖于靠近板子的物体是什么。
此外,天线的放置也会影响效率。 天线与接地平面平行放置。 相当大一部分的辐射能量会被金属吸收。 建议您考虑下安装天线的其他方式。
请在弹簧天线下端贴吸波材料
调试RF 请与天线厂合作
PCB 设计成四层板板 这样RF效果才会好
请注意DC /DC SW 绕线区域 ,你这样设计 会影响RF性能的