比如现在的应用方案,别墅(1)有一个协调器和若干终端节点,别墅(1)附近的别墅(2)也有一个协调器和若干终端节点。
两个别墅的ZIGBEE系统为同一家供应商,但是此供应商为了批量生产需要,所以协调器和节点之间的PANID都指定为同一个特定值:比如0x1234。当系统施工时,怎么处理如下两个问题:
问题1:比如需要在别墅(2)里面添加一个节点,怎么能保证正确加入到别墅(2)里面,而不会错误的加入到别墅(1)的网络中?按照就近原则?
问题2:如果别墅(1)检测到和别墅(2)的PANID冲突,假如别墅(1)的PANID自动改为0x1235,那么别墅(1)的节点将无法加入到该网络中,现实中为了批量生产需要(保证使用同一个软件固件),如果一个CASE需要一个独特PANID的固件版本,对于批量生产就无法进行。
请问怎么来解决如上问题,谢谢!