您好!
CC1310外部未接32KHz,请问如何选择内部的32kHz晶振?
我按dev.ti.com/.../custom-hardware.html
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我按dev.ti.com/.../custom-hardware.html.
这个试过,这个是针对2640的。对CC1310不行。
非常感谢您的回复。
我测试的代码是类似 CC1310 SDK中的rfPacket,每100ms反复传输数据。如果用了板上外部32K晶振,运行一直完全正常。
而省去板上32K晶振后,可以运行十几次或几十次收发后,则死机。(我们是采用你推荐网站上的方法进行修改并测试的。)
不知道什么原因?
e2e.ti.com/.../cc1310---using-32khz-rc-oscillator-guidance-or-example-project
在launchpad按照上面链接中步骤测试了(即:#define SET_CCFG_MODE_CONF_SCLK_LF_OPTION 0x3 // LF RCOSC),还是运行几十次收发后,死机。与我们自己做的板子上测试情况一样。
参考下面的调试方法看一下是什么原因,如果使用了RTOS则参考ROV部分:
也有可能是你的应用对时钟精度的要求比较高,RC精度不如外部32K晶振,多次运行后产生的误差比较大,导致死机了
这种情况的话可能必须要使用外部晶振了