This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

LAUNCHXL-CC1310: 15.4协议433 如何使用比 50K 更高的速率

Part Number: LAUNCHXL-CC1310


TI 的工程师们好,请问:

    在 collector 与 sensor 例程中,如何修改再能使用 100K 或者 250K (在这之间能稳定的都行)的速率,是修改 MAC\LowLevel\mac_settings.c 吗? 最好能说的详细一些,期待您的指教,谢谢。

  • TI 15.4 stack具有一组特定的 PHY,我们不支持用户可以更改这些设置:

    ti 15.4stack在433M 最高支持50kbps,如果要实现更高的速率,需要自己开发私有协议栈

  • 提出问题后,我在论坛也找到了相关的话题,看到了回答,但是我想再问一个问题,既然有这种需求,TI 不能在底层增加几种配置吗?应该不是很难吧。

    868有最高稳定速率250K,433 至少搞个一半,125K啊