你好!CC2541 从设备进行广播,可以广播设备的名字吗?如果可以,当主设备搜索发现从设备的时候,能不能抓取从设备的名字,而不是从设备的地址?例子程序好像都是显示从设备地址到LCD,然后进行选择连接。现在我想让主设备将搜索到的从设备的名字显示在LCD上,然后进行选择连接。感觉这样用户体验比较好。谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好!CC2541 从设备进行广播,可以广播设备的名字吗?如果可以,当主设备搜索发现从设备的时候,能不能抓取从设备的名字,而不是从设备的地址?例子程序好像都是显示从设备地址到LCD,然后进行选择连接。现在我想让主设备将搜索到的从设备的名字显示在LCD上,然后进行选择连接。感觉这样用户体验比较好。谢谢!
static uint8 advertData[] =
{
// Flags; this sets the device to use limited discoverable
// mode (advertises for 30 seconds at a time) instead of general
// discoverable mode (advertises indefinitely)
0x02, // length of this data
GAP_ADTYPE_FLAGS,
DEFAULT_DISCOVERABLE_MODE | GAP_ADTYPE_FLAGS_BREDR_NOT_SUPPORTED,
// service UUID, to notify central devices what services are included
// in this peripheral
0x03, // length of this data
GAP_ADTYPE_16BIT_MORE, // some of the UUID's, but not all
LO_UINT16( SIMPLEPROFILE_SERV_UUID ),
HI_UINT16( SIMPLEPROFILE_SERV_UUID ),
};
static void gapRole_ProcessGAPMsg( gapEventHdr_t *pMsg )
{
……
// Update the advertising data
stat = GAP_UpdateAdvertisingData( gapRole_TaskID,
TRUE, gapRole_AdvertDataLen, gapRole_AdvertData );
……
}
上传的广播数据什么意思啊?貌似没有设备地址和设备名字吧?那么主设备是如何获得从设备地址和从设备名字的呢?