This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

Zigbee组网问题



TI工程师:

      你好!
       我想咨询一个问题,如何让一个终端节点加入不同的特定网络。例如这样一个场景:有A和B两个房间,A和B分别属于不同的网络,当A房间的某个终端节点移动到B房间中,此时 该终端节点如何加入B房间中的网络?

  • 你好!

          这个功能的应该在你的应用层中实现,在ZDO中有决定是否加入到某个PANID里面的函数,我的理解是你希望节点能够动态的加入到离它近的一个协调器中,你可以定期的测量接收到协调器数据的RSSI值,可以事先设定一个阈值,超过阈值后可以自动离开网络,重新选择PANID加入。

    谢谢!

  • 你好!

             非常感谢你的解答。但是其实我想实现室内定位功能,节点之间是一跳。由于网络中一个协调器通信的范围有限,而且连接终端节点的数目有限,所以我考虑采用多个协调器,增大通信范围和增加终端节点的数目,使定位准确。这样如何实现呢?谢谢!

  • 这个功能实现应该不难,只要做好一定的机制就可以了,什么条件下主动离开网络,或者协调器通知离开,怎样加入到距离较近的网络。至于你说的精准定位需要根据你本身的定位算法,还有室内的环境、障碍物阻挡都有关系的。