TI工程师:
你好!
Zigbee2007支持混杂模式吗?谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好!
对于Zigbee的芯片或者其他的无线芯片,只要是在同一个信道,具有同样的调制解调方式,在它处于RX状态的时候,在可接收范围内,都能够接收到其他节点发送过来的数据,我们所说的目的节点,源节点只是通过一些软件或者一些特制的硬件设备来做过滤的。
你所谓的混杂模式其实就是一个抓包工具的功能,同一信道中,同样的调制解调方式下,空中的数据它都能捕获到,当然前提是要在它的接收范围内。
zigbee里面只规定了节点可以接收广播数据,目的地址匹配的数据,group地址匹配的数据,如果你想实现那你可以在地址过滤的时候把所有地址的数据都接收进来,但这个已经不是标准的zigbee协议了。
谢谢!
TI 工程师:
你好!
想咨询一下,如何使用Z-Stack的低功耗,Z--Stack默认只有终端节点可以进入低功耗模式,如果是协调器,那么如何设置协调器进入低功耗模式呢?希望给一点意见指导一下,谢谢!
Ti 工程师:
你好!
由于我的项目需要,我采用的是inter-Pan通信机制,在我的应用中,可以说不存在网络,只是协调器之间进行相互通信,协调器不负责组网,所以我想设置协调器处理低功耗状态,能否提供一些方案?我能否按照终端节点那种方式进行修改?谢谢
建议你使用TI-MAC协议,把PANID和自己地址设置为0xFFFF貌似就可以接收了
哦,我利用Z-Stack中网间间接通信解决了,即不同协调器之间进行通信,但是现在的问题是,如何设置协调器节点处于低功耗模式?想咨询一下,谢谢了!
你好!
协调器节点也可以使用POWER_SAVING吗?按照Z-Stack标准,只有终端节点可以使用。你能否具有一点,如何使用POWER_SAVING吗?谢谢了
你好!
在osal.c文件中使用POWER_SAVING吧?还需要进行其他处理吗?谢谢了
f8wConfig.cfg中宏定义,而不是在osal.c中去定义。
你好!
按照你的这个方式不能实现低功耗,除了定义POWER_SAVING之外,还需要其他处理吗?谢谢!
TI 工程师:
你好!
我想咨询一下,如何在Z-Stack中关闭radio?我找了一些资料发现了这个函数MAC_PwrOffReq,但是设置无效,希望提供一些帮助!谢谢