OTA使用片内flash,将相应的宏定义修改,并且程序大小,以及镜像大小均精简到110k以下。
OtaServer下载可进行到100%,完成后显示Download completed successfully
但是新的程序无法启动,大家是否遇到此类情况,如何解决。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Hi Theorist,
用过keyfob和sensortag, 都没有问题. 另外一端用过TI的device monitor和iPad, 也没问题.
理论上只要使用256kB的flash版本的254x以及1.3.1版本的协议栈都没有问题.
最后的bin文件就是用来更新的新版本镜像文件, 可以是imageA, 也可以是imageB. 关键是版本要比原先的要新.
OAD的那个文档还是比较详细的, 里面的步骤最好仔细对一对. 特别是"Build Actions" 和 "Linker" 里面的一些设置, 根据你的协议栈路径, 再仔细对比一下, 这个很关键.