通过XDS110进行在线调试,程序能够正常运行,但是在在线调试的过程中,使用CCS的Restart功能,程序就无法正常跑
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
谢谢,这个问题解决了,然后还有一个问题,就是有时候通过CCS调试烧录的时候,CCS可以运行,但是一旦点了停止之后,模块就不工作了,重新上电也不行,请问这个有遇到过嘛? 调试是使用的F11 Debug
使用flash programmer2可以识别该设备,且继续用CCS调试,依旧可以使用,只是点了停止后就不行。 大致的流程是,我有两个模块,一个是A,一个是B, 第一天,同样的程序都烧录进A,B结果表示为A无法使用,重新上电都不行,B可以正常使用,此过程经过反复操作,当时判定为A模块损坏,结果第二天 同样的操作,B模块无法正常使用,但是A可以正常使用。此时否定了A模块损坏的判断,第三天,两个模块均可以正常工作,且直到现在未复现该问题。
我用launchpad测试没有复现这个问题,这个问题比较奇怪,可能与硬件有关系,也可能与CCS有关
你用最新版本的CCS测试看看