Part Number: CC1310
直接调用 CC1310 的 SPI 函数库(也将 minDmaTransferSize 修改为 1 了), 如果 一次写 5个字节, 示波器显示, 在一个 CSn 为低电平的 状态下, 会有 8*5个 连续的 时钟脉冲 ( 它们 没有间隔,SPI 效率更好)
但是,我们 当前的一个 实际电路, 有一个 元器件, 当 CC1310 使用 SPI 向它 写 5个 字节 过程中, 需要 每8拍 时钟, 都要间隔 至少2拍, 然后再 传送 下一组 8拍 时钟。
请问一下, 修改 CC1310 的 SDK 哪个文件的 哪个地方, 可以实现 这个 增加 间隔的 功能?------ 实现以后的 示波器 波形, 大致 类似 下面的 图片。
备注:前面 也请教过 其它 类似的 修改: minDmaTransferSize 默认是 10, 修改为1了, 则 一个 CSn 为低电平, 可以连续 送出 8*N 个 时钟脉冲。 主要是 请教 在 哪个文件 哪个位置 哪个 变量 做 修改。谢谢啊 !