This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

關於 HAL 層中 要使用 application 函數

Other Parts Discussed in Thread: CC2541

hi各位:

目前使用設備中 在 hal_Sleep.c中修改了變數

並且在這中間要使用到 application function 那我該如何引用?

要在hal_sleep.c 中加入 hidadvremote.c 中的 callbackfunction

> hidAdvRemoteHandleKeys( HID_KEYBOARD_1, keyPressed, 100 );

thank you,

  • hi lee shaw wei :

    其实我不建议你去修改hal_Sleep.c,你去修改它,是为了进入消费前做处理,还是为了脱出低消费后执行你指定的处理。

    如果你必须在这添加的话:可以使用1、回调函数,2、全局函数调用3、osal_msg_send。

  • T_MAC 您好,感謝您的回覆


    由於我的功能 必須要讓cc2541 進入低消費後才開始工作,因此我必須寫在 hal_sleep底下。

    目前是想要在 cc2541休眠時 還能夠傳送 按鍵指令過去(自動傳送,不需要人工手按)

    也不知道該如何做會比較合適,感謝您的回覆

    另外您指的 osal_msg_send 是?

  • osal_msg_send,你可以去了解一下这个消息发送接口函数。我想你需要使用

    目前是想要在 cc2541休眠時 還能夠傳送 按鍵指令過去’,系统进入休眠后,是无法传送指令的,除非外部中断、定时中断唤醒后。