HI各位:
系统运行起来后,我将系统设置到PM3模式,此时的电流为0.1mA左右,通过打印发现:T2CTRL=0xf,也即是定时器2还处于运行状态,因此我怀疑是定时器2还处于运行状态导致的电流为0.1mA,我试图修改将T2CTRL第0位的值设置为0,从而断掉timer2.,可是不能修改。
如果系统启动之前屏蔽掉代码:LL_Init( taskID++ )的话,T2CTRL第0位的值是可以随时修改的。
请问:T2CTRL第0位的值是不是只有在某种特定状态下才能修改,如果是的话,请告诉怎么样才能够进入那种可以设置“T2CTRL第0位值”的状态。
谢谢各位。