新手求教!!
需要搭建一个室内ZigBee与WiFi协调工作的系统。想选择“ LSR SimpleLink Wi-Fi CC3000 FRAM Evaluation Module Kit" 和“CC2530 Development Kit” 来搭建这个系统。想请问下这两个套件可能相连共同工作吗? 例如利用其中的UART口。
另外还想问下这两个套件烧写上需要另外什么工具吗?
万分感谢!!!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Wi-Fi CC3000 FRAM Evaluation Module Kit 是通过MSP430控制CC3000的,CC2530作为一个SOC同样可以控制CC3000的,只需要把你的Host control部门的代码移植到CC2530上就可以了,CC2530烧写程序应该方便,用CC Debugger就可以,CC3000只需要更新firmare,具体使用过程中不需要更新程序,只需要去control就可以了。
CC2530和CC3000之间的连接,只需要Vdd、Gnd、Enable、IRQ、SPI 就可以了。
1: 官网上有参考例程,http://www.ti.com/product/cc3000
wiki上也有CC3000的详细操作说明
http://processors.wiki.ti.com/index.php/CC3000
2:使用这些正版IDE软件的话肯定需要license的,但好像有30天的使用期
3: MSP430开发既可以用CCS又可以用IAR,但是CC2530的开发只能用IAR,
您好,我现在在研究CC3000的应用。我想设计一个应用,利用它在我需要的时刻通过和室内主路由的协商来reserve一定时间的信道。意思是CC3000用作我室内wi-fi网的一个终端,我希望实现的是在我需要的时刻通过CC3000和主路由的通信来预留这部分的信道。 不知道您能否给一点建议?
另外我看到的CC3000的API里面有给到三个不同层的API,分别为WLAN API, SOCKET API 和NETWORK CONFIGURATION API。这三层的接口分别有什么作用呢?如果我想预留信道的话,连接应该建立到哪一层?
非常感谢!
您好,我在使用CC3000做开发,按照你们网上的给的指导进行使用。
其中设置都完成后超级终端并不能如同这个指导书上显示的“Example App: driver vision xxx” 尝试了很多次都无法成功。
另外我看到你们网上提供的知道多为指导如何使用的,我需要研究更改软件其中的代码,有没对软件代码的更详细的介绍?
非常感谢!!