您好,我们最近在做物联网的方案,但是我们在选择 用433M的CC1101还是选择CC2530时,遇到了疑问,感觉这两种都能传递我们的信息,就是具体不知道他们各自的优缺点,能帮我们解释下吗?非常感谢!谢谢您!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
这个跟你的具体应用有关系的,但是你可以试着去回答以下的几个问题:
(1)你的设备之间传输的距离大概是多少?
一般室外远距离传输可以选择CC1101,如果是在室内,或者室外阻挡较少的话短距离选择CC2530
(2)你需要的数据传输速率有多大?
CC1101最大传输速率 600kbps CC2530最大传输速率250kbps
(3)你的无线网络规模多大?是否需要组网,还是仅仅是点对点的无线透传?
如果你的物联网网络节点个数很多,需要有路由等设备,那么选择支持标准ZigBee协议的CC2530,ZigBee 有自组网功能,可以形成mesh网络。ZigBee 协议的代码TI都有直接提供给开发者。
当然CC1101也可以实现路由,自组网等功能,但是你需要自己设计协议,自己去实现协议的软件开发。
如果仅仅是点对点的通信,两者都可以。
(4)是否需要采用标准的协议?
使用CC1101都是自己的私有协议。
CC2530可以实现标准的ZigBee协议,当然实现私有协议也可以。
(5)你的产品是将来是否会出口?
CC1101是433Mhz 在其他国家可能不允许使用这个频段的频率,每个国家对1G以下的频段要求不一样
当然CC1101可以在 300-348 MHz, 387-464 MHz 779-928 MHz 通过编程修改频段.
CC2530是采用全球通用的2.4G
(6)你的产品是否和其他厂家的产品能够互通互联
如果你的产品希望跟其他厂家的产品去互联的 那么需要采用国家标准的协议,CC2530支持的ZigBee就是一个国际标准协议、
CC1101更多的是私有协议。
(7)硬件区别:CC2530是SOC,CC1101是一个RF的Transceiver,也就是说需要额外的MCU控制。
(5)成本问题!(6)功耗!
具体你可以参考下数据手册。