This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

cc2540 UUID

Other Parts Discussed in Thread: CC2540

hi  各位:

cc2540 从机demo 的uuid如下

#define SIMPLEPROFILE_SERV_UUID               0xFFF0

#define SIMPLEPROFILE_CHAR1_UUID            0xFFF1

#define SIMPLEPROFILE_CHAR2_UUID            0xFFF2

#define SIMPLEPROFILE_CHAR3_UUID            0xFFF3

#define SIMPLEPROFILE_CHAR4_UUID            0xFFF4

#define SIMPLEPROFILE_CHAR5_UUID            0xFFF5

信驰达 手机demo uuid如下

#define SIMPLEPROFILE_send_SERV_UUID               0xFFe0

#define SIMPLEPROFILE_CHAR1_UUID            0xFFe1

#define SIMPLEPROFILE_CHAR2_UUID            0xFFe2

#define SIMPLEPROFILE_CHAR3_UUID            0xFFe3

#define SIMPLEPROFILE_CHAR4_UUID            0xFFe4

 

 

#define SIMPLEPROFILE_READ_SERV_UUID               0xFFE5

#define SIMPLEPROFILE_CHAR6_UUID            0xFFE6

#define SIMPLEPROFILE_CHAR7_UUID            0xFFE7

#define SIMPLEPROFILE_CHAR8_UUID            0xFFE8

#define SIMPLEPROFILE_CHAR9_UUID            0xFFE9

我将从机uuid修改成和信驰达一样的uuid

在static gattAttribute_t simpleProfileAttrTbl[SERVAPP_NUM_ATTR_SUPPORTED] 中将新增的uuid设置 读写功能。

目前效果:手机可以正常连接,discover 和特征值获取都正常,问题:cc2540从机无法触发simpleProfile_WriteAttrCB读取数据。cc2540通过notify发送数据,手机也无法读取?

 

  • hi T_MAC,

    你的意思是手机那边发起写请求, cc2540这边无法触发 simpleProfile_WriteAttrCB()?

    手机那边发的是怎么样的write 命令呢? 

    有抓包的截图吗?

  • 截图是没有,不过用信驰达模块时,相同手机app可以正常收发。

    请问如何设置两个服务UUID,数组

    static gattAttribute_t simpleProfileAttrTbl[SERVAPP_NUM_ATTR_SUPPORTED] 如何写?

    如果手机app有发送数据,但是simpleProfile_WriteAttrCB()不触发接收,会有什么东西造成的?

  • HI YAN:

    问题找到了,

    主机接收服务

      // Simple Profile Service  

     {     { ATT_BT_UUID_SIZE, primaryServiceUUID }, /* type */    

     GATT_PERMIT_READ,                         /* permissions */     0,                                        /* handle */    

     (uint8 *)&simpleProfileService            /* pValue */   },

     

    主机发送服务

      // Simple Profile Service  

     {     { ATT_BT_UUID_SIZE, second××××ServiceUUID }, /* type */    

     GATT_PERMIT_READ,                         /* permissions */     0,                                        /* handle */    

     (uint8 *)&simpleProfileService            /* pValue */   },

    我之前把主机发送服务 设置成GATT_PERMIT_WRITE。

    不过这个是不是根源问题不知道,只是现在可以正常收发数据量