比如我发送数据请求,然后收到CONFIRM,我将CONFIRM的状态STA打印出来
zPrintf(1, " =>STA=%02x",(short)APSDE_DATA_con.Sta);////将Sta以%02x的格式打印
以下是定义的数据CONFIRM结构体
typedef struct
{
UINT8 DstMode;
APS_AD DstAdd_U;
UINT8 DstEP;
UINT8 SrcEP;
UINT8 Sta;
UINT16 TxTime; // Z2007
} APSDE_DATA_con;
但是之前都打印出STA=00,应该是成功的,后来不知改了哪里打印出来总是STA=fd,而且接收端接收到数据总是比STA=00的时候慢半拍,是什么原因呢?STA=fd代表什么?求解