因为 测试 丢包率的问题 发现 长时间还是存在一定的丢包问题的。所以查询得知 如果使用外部晶振 可以让时钟也好还是 射频也好更精确,从而降低误差与丢包率。
查询一些博客有这样一个说法:“系统默认使用了外部低速晶振,如果没有外挂外部低速晶振,需要修改内部文件宏定义:…\source\ti\devices\cc13x0\startup_files\ccfg.c中的SET_CCFG_MODE_CONF_SCLK_LF_OPTION宏定义” 在我查询了我对应的文件内容后其配置如图:
这是否是 说明我用的是芯片的内部晶振呢? 或者是别的意思?
为了准确性,我想使用外部晶振,那该如何配置使用呢?
我看了我使用的硬件图上是有配置外部晶振的,如下图:
期待 有经验的大佬给予指点~