This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

CC1310: 等待过程中 使用的 sleep(降低功耗), 怎样 与 CC1310-PIN-INTn 协调工作

Part Number: CC1310

上面的图片, 是简单的 工作流程:
* 在 while 循环中, 先配置 芯片A 工作 芯片A 工作完成以后, 通过 INTn 通知 CC1310
* 芯片A 的工作时间 是变动的, 最小 1.1秒, 最大 1.7秒。 为了让 CC1310 省电, 代码中使用了 sleep(2);
* 芯片A 完成操作以后, 产生 INTn 信号, 将 req_wl_tran 赋值 上图代码, 当 sleep(2) 完成了2秒睡眠,  才会 执行 无线发射 proc_wl_tran()

请教的问题:  芯片A 工作时间 1.1秒~1.7秒 上图代码中 使用 sleep(2),   会导致 无线发射操作proc_wl_tran()  被延迟了 0.9秒~0.3秒。
需要怎样处理,  可以使得 INTn 有效以后,  就可以 直接运行  无线发射操作 proc_wl_tran() ?

备注: 尝试过 将 无线发射proc_wl_tran() 放置到 INTn_CallbackFxn 这个中断函数 内部 但是, 程序不能 顺利运行。
好像有一个说法:  CC1310 每一个无线包 发送以后, 也调用 tx_callback 中断函数;  在管脚 INTn 中断函数内部,  不能够 也执行   无线发送的 中断函数。