单步执行,然后卡到Semaphore_pend(Semaphore_handle(&shutdownSem), BIOS_WAIT_FOREVER);

之前修改过的地方也就两个引脚

请问,要怎样才能执行到后面的while(1)里面去。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
单步执行,然后卡到Semaphore_pend(Semaphore_handle(&shutdownSem), BIOS_WAIT_FOREVER);

之前修改过的地方也就两个引脚

请问,要怎样才能执行到后面的while(1)里面去。
还有就是 后续我把Semaphore_pend(Semaphore_handle(&shutdownSem), BIOS_WAIT_FOREVER);这一条注释掉后直接用power_shutdown(0,0);也不行
您好,
请在在 CC1310_LAUNCHXL.h 文件中进行更改,而不是更改 Board.h 文件中的引脚。
请将 Board.h 中的更改恢复为以下内容:
#define Board_PIN_BUTTON0 CC1310_LAUNCHXL_PIN_BTN1 #define Board_PIN_BUTTON1 CC1310_LAUNCHXL_PIN_BTN2
应在 CC1310_LAUNCHXL.h 中选择 IOID,如下所示:
/* Discrete Inputs */ #define CC1310_LAUNCHXL_PIN_BTN1 IOID_5 #define CC1310_LAUNCHXL_PIN_BTN2 IOID_6
假设除了您提到的引脚相关示例外,使用pinShutdown示例时没有进行任何修改。 在这种情况下,请记住 DIO6也用于 CC1310_LAUNCHXL_PIN_RLED,因此您需要解决此冲突,否则`hButtons = PIN_open (&buttonState、ButtonTableShutdown);主函数中的行可能失败(hButtons 的值为0) 。