This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

CC1310: CC1310: debug interface is locked,Force Mass Erase也没用。

Part Number: CC1310
CC1310

参考这个链接。

确认芯片原来是好的。确认在内部写FLASH的时候,写超过了0x0001FFFF地址(由于原来程序设计错误,没做校验),就再也不能烧录程序。

请问这是不是芯片的严重bug?还有什么办法解决?

如果没有办法解决的话,这个问题太容易损坏芯片了。

是否修改过ccfg文件?修改ccfg文件可能造成无法解锁的情况,另外硬件有问题也可能造成芯片被锁住
----没有修改过ccfg文件。但是程序在写FLASH的时候,写超过了0x0001FFFF地址(由于原来程序设计错误,没做校验),就再也不能烧录程序。

----很抱歉,一直没时间跟进这个问题。

----问题一直存在。