SDK包里面的串口例程,可以烧录到RKP(QFN40)封装里面,且可以正常工作,后续修改了串口引脚为12,13后烧录到RGE(QFN24)封装下的模块,无法正常工作。

在syscfg文件里面仅修改了串口的引脚,其余未作修改。

表现为在main函数开头设置一断点,但是无法执行到该处

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
SDK包里面的串口例程,可以烧录到RKP(QFN40)封装里面,且可以正常工作,后续修改了串口引脚为12,13后烧录到RGE(QFN24)封装下的模块,无法正常工作。

在syscfg文件里面仅修改了串口的引脚,其余未作修改。

表现为在main函数开头设置一断点,但是无法执行到该处

您可以参考下图:
表现为在main函数开头设置一断点,但是无法执行到该处

修改封装为RGE,显示错误
尚不支持此类配置。请继续使用 RKP 包进行软件开发。 我们的团队正在努力改善对此的支持。
您好,
Power_init() 只需调用一次。注释掉对 Power_init() 的任何后续调用不会有影响。 但是请注意,如果不执行 Power_init(),之后程序会发生什么是无法预测的。
用SDK包里面的收发例程rfPacketRx以及rfPacketTx 以300ms的时间进行通信,一段时间后会出现死机现象,不知道是不是注释掉了Power_init()带来的影响
这个问题我们希望您能够重新开一个帖来询问,也方便他人查询。
感谢您的支持。