5台主机各带10台终端。常温下工作正常。做低温-15度时,有2个主机不能收发数据,没死机,按键液晶都正常。有抓终端发射数据正常,判断是主机没有收到数据而没做应答。其他3台正常,可能哪里的问题
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
5台主机各带10台终端。常温下工作正常。做低温-15度时,有2个主机不能收发数据,没死机,按键液晶都正常。有抓终端发射数据正常,判断是主机没有收到数据而没做应答。其他3台正常,可能哪里的问题
您好,
您可以先去做一个硬件审查(SIMPLELINK-SUB1GHZ-DESIGN-REVIEWS)看一下是否有硬件需要修改的地方。
软件部分的话,您使用的是sdk中的示例修改的吗,是哪一个,可以把修改部分贴上来?
您好,
工程师回复说:您是否检查过主机和终端设备之间的频率偏移?通常,频率会随温度而变化。请参阅 swra640(CC13xx/CC26xx 硬件配置和 PCB 设计注意事项 (Rev. G)) 中的“12.5.2无链路 频率偏移”。
也就是说这个问题的确如您所说。
解决方法您可以尝试参考文档中:
您好,
工程师回复说:
看起来函数的定义如下:
/*
* ======== PowerCC26X2_injectCalibration ========
* Explicitly trigger RCOSC calibration
*/
bool PowerCC26XX_injectCalibration(void)
这与radio无关。